This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F373:输出意外行为

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74F373, SN74ACT373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698439/sn74f373-unexpected-behavior-of-output

器件型号:SN74F373
主题中讨论的其他器件: SN74ACT373

尊敬的技术支持团队:

我们的客户将74F373 (Fairchaild)替换为 SN74F37 (TI)。 SN74F373会导致 意外行为。

另一方面、SN74ACT373的行为是正确的。

请参阅随附的 file.e2e.ti.com/.../SN74F373.pdf

■问题

①Do 您知道 SN74F373导致意外行为的原因吗?

②Why SN74ACT373工作正常吗?

■其他信息

VCC 有0.1uF 的旁路电容器。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的技术支持团队:

    TIJ 已提出此问题并与 TI 逻辑团队交换。 那么、您能尽快回答这些问题吗?
    感谢您的合作。

    此致、
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    是的、我们目前正在帮助解决此问题。 谢谢!