This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108振荡

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696768/txb0108-txb0108-oscillation

器件型号:TXB0108

您好!


我只是尝试通过 TXB0108驱动 MOSFET ZXMN10A08、在 MOSFET 栅极上的上拉电阻约为50K。 在上电条件下、缓冲器进入振荡状态、达到40MHz。 有关此问题的任何线索都会帮助我解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、

    我能否获得问题的原理图和一些示波器截图、以便查看您所讨论的内容? 此外、我可以告诉您一些可能会成为问题的事情。 TXB0108具有非常低的用于转换的驱动强度、因此、正如您在简短的解释中所说的那样、它似乎不是您将其用于预期用途。 另一个问题是上拉。 TXB 器件不建议使用外部上拉或下拉电阻器、因为它通过内部4K/1K 电阻器形成分压器网络、导致输出行为不正确。 在我看来、您似乎需要一个缓冲器驱动程序用于此应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、
    感谢您的注释。正如您说过的、缓冲器不用于产生负载。 我将使用开漏缓冲器对我的电路重新布线。