This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC08:需要 θ JC、结至外壳热阻

Guru**** 2532920 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/695462/sn74ahc08-need-theta-jc-junction-to-case-thermal-resistance

器件型号:SN74AHC08

您能否为此 器件 SN74AHC08提供结至外壳热阻(Theta JC)。 数据表中仅列出了结至环境电阻。 谢谢你。

SN74AHC08
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julie、

    我确定可以、我能不能获得您正在使用(或想要使用)的封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢迪伦! 封装为 TSSOP14。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julie、

    谢谢。 θ JC 为52.5 C/W