This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两侧均支持相同电压的电平转换器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698023/level-translator-that-support-same-voltage-on-both-sides

主题中讨论的其他器件:LSF0102

您好!

在我们的项目中、我们需要在 I2C 线路中使用电平转换器、以便在正常运行时从1.2V 转换到1.8V。 但是、在测试/编程时、1.2V 将变为1.8V。 因此、我们需要一个电平转换器、它可以处理两侧相同的电压、并且可以毫无问题地工作。 TI 是否有支持此操作的电压转换器? 如果有、请建议器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biju、您好!

    最好的选择是为单电源配置的 LSF0102。  请在此处观看有关此主题的视频:

    为了实现这一功能、必须为1.2V 运行设置阈值、并且必须在 LSF0102的两侧添加上拉电阻器。