This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:如何`s TXB0304的工作频率50MHz?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697498/txb0304-how-s-the-txb0304-operation-50mhz-condition-possible

器件型号:TXB0304

你(们)好,先生。

`s TXB0304运行50MHz 条件是怎样实现的?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    50MHz 取决于工作电压、输出负载等。
    尽可能降低输出负载将有助于实现高达70MHz 的数据速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    它`s 1.2V/0v、Cload 100pF 的负载板应用。
    `s 这方面的评论,请告诉我们,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    数据表第6页、时序要求第6.6节指示支持的最大数据速率。
    对于100pF 的 CL 和1.2V 信号、它可以支持70Mbps 的最低保证速度。