This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:作为3.3V TTL 150MHz 缓冲器

Guru**** 2534780 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A, SN74LVT244B, SN74AVC16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696371/sn74lvc541a-as-a-3-3v-ttl-150mhz-buffer

器件型号:SN74LVC541A
主题中讨论的其他器件: SN74LVT244BSN74AVC16244

您好!

数据表中未说明 SN74LVC541A 的带宽。 在项目中、我们发现它无法支持150MHz 3.3V TTL、因为转换速率太慢。 您可以为此应用推荐其他多通道缓冲器吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    150MHz 正好处于器件所能达到的极限。 在频率下、优化布局也很重要、因为这样会限制工作频率、从而减少输出端的任何寄生电容和电阻。 我建议尝试使用 SN74LVT244B、它具有非常强大的输出驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、迪伦。
    SN74AVC16244如何? 与 SN74LVT244B 相比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    这个也应该管理该频率。 同样、在该高频下、寄生效应将在其可达到的频率中发挥重要作用。