This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:在 VCCA = VCCB =最小5.1V/最大5.5V 时、大约最小 VOH 和最大 VOL

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697207/sn74lvc1t45-q1-about-min-voh-and-max-vol-at-vcca-vccb-min-5-1v-max-5-5v

器件型号:SN74LVC1T45-Q1

你(们)好

在以下条件下,我能知道最小 VOH 和最大 VOL 吗?

[1]在 VCCA = VCCB =最小5.1V/最大5.5V 且 DIR = GND 时、  

   IOH =- 100uA 时、端口 A (3引脚)上的最小 VOH 是多少?

   IOH =-200uA 时端口 A (3引脚)上的最小 VOH 是多少?

   IOH =- 300uA 时端口 A (3引脚)上的最小 VOH 是多少?

[2]在 VCCA = VCCB =最小5.1V/最大5.5V 且 DIR = GND 时、  

   IOH = 100uA 时端口 A (3引脚)上的最大 VOL 是多少?

   IOH = 200uA 时、端口 A (3引脚)上的最小 VOH 是多少?

   IOH = 300uA 时、端口 A (3引脚)上的最小 VOH 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请参阅以下链接中的问题6。 这将帮助您计算任何 VCC/IOL/IOH 的 VOH/VOL 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    我想使用 D/S 上的 IOH = IOL = 4mA 规格 来计算最坏情况+/- 1mA 的 VOH 和 VOL。

    以下是正确的?

    对于估算的 VOH、

    (VCC - VOH)/ IOH =(1.65V - 1.2V)/ 4mA = 112.5 Ω。

    在1mA 情况下、

    1mA x 112.5 Ω= 0.1125V

    恩瑟。 VCC = 5.1V ~ 5.5V 范围时、VOH 将高于4.9875V (= 5.1V - 0.1125V)。

    对于估算的 VOL、

            VOL / IOL = 0.45V / 4mA = 112.5 Ω

    在1mA 情况下、

    1mA x 112.5 Ω= 0.1125V

    恩瑟。 VCC = 5.1V ~ 5.5V 范围时、电压将低于0.1125V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    除了一件事之外、您已正确执行了所有操作:您应使用最接近电源电压的测试条件、而不是最接近 IOL/IOH 的测试条件。 例如、您希望使用4.5V VCCA/VCCB 的数据。 这是由于电源电压增加时输出电阻降低。 这将在进行计算时为您提供更准确的值。