This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:信号传输问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/695483/txb0104-signal-transfer-issue

器件型号:TXB0104

你好。

我们使用 TXB0104遇到 信号传输问题。 请参阅以下波形和原理图。

我们尝试将 OE 引脚连接到 VccA 并得到相同的问题。 请 给我们一些建议。感谢您的帮助。

波形

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    我们的翻译专家今天不在办公室、因此他的回答很可能会延迟。 在此之前、我想收集更多信息来帮助他回答这个问题。 首先、我能否简单总结一下此应用、器件用途是什么、当您发现此问题时、信号流向是什么? 我注意到、寄生电容(即连接器)增加的可能性很大。 您的 PCB 迹线是否与器件连接过长? 第8.3.3节详细说明了输出负载注意事项以及必须使用大量负载电容才能对器件运行产生不利影响。 这将是有助于我们调试此问题的有用信息。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的迪伦。
    感谢你的答复。
    此项目应用是医疗 IPC。 CPU 是 Intel 解决方案。 我将为您检查信号方向。
    我能否提供布局供您检查? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    如果允许您共享布局、我们不介意看一看。 此外、如果我们可以得到另一个显示问题的示波器截图、其中的分频时间为50ns/div。 我想验证器件中的单次触发是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ Cheng、

    2个信号之间的电压标度不同?

    1.8V 侧的输出负载是多少? TXB 对它可以处理的负载有一些限制。

    由于输出电压大约为0.5V (我从示波器屏幕截图中看到),因此信号会在接收器侧造成误触发,这仍然低于1.8V CMOS 技术的 VIL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas。

    感谢你的帮助。 我们将尝试向 Intel 咨询 LPC 接口加载规范。 我们是否可以知道有哪些限制。

    有关低于规格波形的另一个问题。  它看起来像是一个脉冲导致过冲和下冲。

    我能否在 LPC 线路上串联10k 欧姆电阻或 提出其他建议? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas。
    你好。 您有什么建议可以帮助我们吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ Cheng、

    如果使用10k 系列器件、则会过大。 较低的100欧姆值应该可以正常工作。 但是、过冲和下冲对于引起问题并不重要、因为它们分别高于和低于平均低电压和高电压0.2V。