This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:端口 A/B 输出电流能力

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697524/txb0104-q1-port-a-b-output-current-capability

器件型号:TXB0104-Q1

您好!

在我的设计中,VCCB 连接到5V,VCCA 连接到3V。 两个电源都不会始终处于活动状态。

只有在 VCCB 打开后,VCCA 才会通电。

但 OE 引脚会在我的设计中直接拉至 VCCA。 我是否应该考虑下拉 OE 引脚、因为在上电或断电期间、输出应具有高阻抗?

此致

Gayathri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gayathri、

    我们一方建议将 OE 引脚下拉、但这不是一项要求。
    有些原理图将 OE 直接连接到 Vcca 以始终启用此功能。
    但是、具有弱驱动器的 OE 下拉不会受伤、并将确保器件在被 OE 信号过驱动之前保持在高阻抗状态。