This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC245:能否获取 SN74HC245的 IBIS 文件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC245, SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697459/sn74hc245-may-i-get-ibis-file-for-sn74hc245

器件型号:SN74HC245
主题中讨论的其他器件: SN74HC244

我需要在我的项目中进行一些仿真。

但我无法在 模型库列表和下载选择器 和 IBIS 模型集合 (ti_ibis_models.zip)中搜索 SN74HC245。

是否有可能获得 SN74HC245的 ibis 文件。

如果我无法获取、我可以改用哪种 IBIS?

如果我改用其他 IBIS、 结果会差得多吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们没有适用于 SN74HC245的 IBIS 模型、但 SN74HC244具有一个 IBIS 模型、使用相同的 I/O 级。 IBIS 信号完整性分析将非常接近。

    www.ti.com/.../toolssoftware