This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC191:关于 SN74HC191的组件特性

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697025/sn74hc191-about-component-characteristics-of-sn74hc191

器件型号:SN74HC191

您好、请告诉我。

何时/LD 引脚 或 QC (输出引脚)在电源启动时为逻辑无限期、QC 为 H 或 L?

当使用图像等电路重复打开/关闭时、QC 在打开电源时会粘着 H。

此外、如果 C5:4.7uF 放电、它将正常运行。

此致、

O安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oake、

    加电时任何时钟器件的初始状态通常都是未知或未定义的、直到有效时钟信号进入为止。很少有技术可以帮助定义状态、包括使用 CLR 和预设引脚来定义初始状态、而不管时钟输入如何。

    有关初始状态和 IT 解决方案的更多信息、请参阅此应用报告: www.ti.com/.../scha005a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请考虑参考以下 URL 的文件。