This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:SN74AXC1T45可将2.5V 信号转换为1.8V、但不会将1.8V 信号转换为2.5V

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696185/sn74axc1t45-sn74axc1t45-can-shift-2-5v-signal-to-1-8v-but-not-shift-1-8v-signal-to-2-5v

器件型号:SN74AXC1T45

如以下 PIC

U2-PIN3上的 D0_2V5可以像 D0_1V8一样被移入 U2-PIN4
但是
U3-PIN4上的 D1_1V8不能作为 D1_2V5被分流至 U3-PIN3

调试@:
1、U2-PIN3/PIN4和 U3-PIN3/PIN4的互阻抗约为42K 欧姆
2、U2/U3-PIN1/3/4/6的二极管特性约为0.45V

那么,有没有关于调试的建议? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否在每个方向上发布操作的示波器截图?

    此外、您能否显示有问题的器件的输出负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    我附上一个 pdf 文件、请参阅  

    tkse2e.ti.com/.../SN74AXC1T45-Problem-Explain.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您拍摄示波器照片,但由于时间刻度很大,输入/输出信号不在同一个显示屏上,所以他们真的帮不上我。我无法从这些信息中判断您的电路中发生了什么。

    您是否有可共享的完整原理图、或者至少有一个显示所有 U3-PIN3连接的原理图?
    查看电路布局也会有所帮助(如果没有数字布局、则可以查看图片)。

    我怀疑两个可能的问题之一:
    (1)器件的 ESD 损坏可能会导致其无输出
    (2)其他东西会将线路保持在高电平或低电平、从而阻止器件正常运行