This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS06:SN74LS06N 保持低输出

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696217/sn74ls06-sn74ls06n-stays-low-output

器件型号:SN74LS06

尊敬的先生:

我的客户遇到间歇性故障(一年一次、24小时/天)、在输入100kHz 50至90%占空比方波信号时、SN74LS06N 输出保持低电平。

电路如下。 三个并联逆变器通过1k Ω 上拉电阻驱动 OnSemi BD135B 系列功率晶体管至15Vdc。 (更改了500欧姆、但未求解)。

上电切换复位失败并在上电复位后工作。  

我不确定这是闩锁、或者此电路存在任何潜在问题。  

如果您对改进这种错误有一些想法、我可以获得您的建议吗?

此致、

Masa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Masa、

    我能否获得有关此问题的一些示波器截图以及正确操作的示波器截图? 如果示波器快照包含其自己通道上的输入、输出、VCC 和 GND、那将是不错的。 这将有助于我们调试此问题。 还可以获取故障器件数与工作器件数的一些信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    非常感谢您的积分。
    故障发生在现场、它们通过上电复位恢复、而没有机会进行范围控制。
    我要求客户在正常操作时以及 N 时提供示波器屏幕截图

    此致、
    Masa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Masa、

    谢谢、这些对于我调试该问题非常有帮助。 因此、这似乎只是一个系统在现场发生故障、而不是在多个系统之间再次出现的问题。 我能否进一步了解原理图、以便查看是否连接了任何其他可能会强制该节点处于低电平的设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    非常感谢您的支持。 是的、我正在调查多板或单板问题。 我想发送完整的原理图、这是客户的专有性、然后我想通过电子邮件发送。 我可以将您的电子邮件地址添加到我的电子邮件地址(katayama-m@macnica.co.jp)

    此致、
    Masa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马萨、

    请随时通过电子邮件发送给我:d-hubbard@ti.com。