This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:1.8V 至2.85V 24MHz 电平位移

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697166/sn74lv1t34-1-8v-to-2-85v-24mhz-level-shift

器件型号:SN74LV1T34

您好、Sirs、

请问您是否确认能够 sn74LV1T34和 aup1T50支持1.8V 至2.85V 24MHz CLK 信号?

如何确定该电平位移支持的信号速率?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    两个器件都应能够支持该频率。 两个数据表都提供了在更高频率下工作时无问题的示例波形、LV1T34的额定工作频率高达50MHz。 必须知道、该信号速率高度依赖于负载。 具有高容性负载将导致较慢的信号速率。