This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:最小 VCC

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74LVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697270/sn74lvc8t245-minimum-vcc

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245SN74AXC8T245

您好!

 我在使用 SN74AVC8T245时遇到了一些问题: https://e2e.ti.com/support/interface/voltage_level/f/391/t/697269

我计划迁移到 SN74LVC8T245、并有同样的问题。   该器件将在哪种最低 VCCx 下工作?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:

    此器件也采用相同的答案、但最小 VCC 规格为1.65V、而不是1.2V。我建议迁移到新的 SN74AXC8T245、而不是 SN74LVC8T245 (除非您尝试转换高达5V)。 与 SN74AVC8T245相比、该器件可提供更好的加电干扰性能、更快的数据速率、并具有更宽的 VCC 范围。