This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC157A:电源

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC157A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696904/sn74lvc157a-power-supply

器件型号:SN74LVC157A

大家好、团队:

我的客户想知道 SN74LVC157ADR VCC 是否关闭、但 IO 仍然 具有3.3V 等输入电压、SN74LVC157ADR 是否可以接受该电压、并且对芯片的可靠性没有影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    SN74LVC157A 具有可过压输入、因此在 Vcc = 0时输入电压不会出现问题、但是输出不能过压(如绝对最大额定值表中所述、V_O (max)= Vcc+0.5V)。 当 Vcc = 0时、向输出施加电压可能会损坏器件并对 Vcc 电源轨进行反向供电。