This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:3.3V TTL 至1.8V 电平位移

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696367/sn74lvc125a-3-3v-ttl-to-1-8v-level-shift

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T125

您好!

我看到 SN74LV1T125可以进行3.3V 至1.8V 电平转换。 SN74LVC125A 怎么样?  SN74LVC125A,四个通道和四个独立的 OE μ C、这是我的首选。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    是的、SN74LVC125A 也可以这样做。 在数据表中、它实际上是该器件的主要特性之一。