This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:关于 VIH 阈值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696418/txs02612-about-vih-threshold

器件型号:TXS02612

您好!

您能告诉我 TXS02612 VIH 阈值。
数据表中描述了以下内容。



但是、SD 卡标准通常如下所示。



・TXS02612:VIH (min)=Vcc-0.2V(@IIH=2uA)

VCC=3.3V⇒VIH (最小值)=3.1V

・SD 卡标准:VOH (min)=0.75×Vcc(@IOH=-2mA)
VCC=3.3V⇒高电平(最小值)=2.475V

客户认为 TXS02612无法清除该标准。
请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-San、您好!
    根据上述说明、SD 卡标准要求输出阻抗为(3.3-2.475)/0.002 <= 412.5欧姆

    在2uA 电流下运行时(根据上面消息中的 TXS02612数据)、假设同一(糟糕)驱动器的阻抗为412.5欧姆、输入电压为:

    3.3 -(412.5 * 0.000002)= 3.299 V

    我看不到这方面的任何问题。

    此外、大多数系统驱动器的阻抗大幅降低、并且不会出现标准中所述的接近压降的任何位置。 通常会看到具有10至25欧姆阻抗的输出驱动器。