This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:反向开关延迟

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696311/lsf0102-reverse-switching-delay

器件型号:LSF0102

大家好、

我有疑问:

 对于 LSF010X (双向多电压电平转换器)-开漏、从 A 切换到 B 再切换到 A 后的反向开关延迟是多少? 上拉电阻为500R (3.3V……5V)。

谢谢。

此致。

Dragomir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dragomir、您好!

    它可能会帮助您了解 LSF0102的工作原理。  它不是一个有源器件、因此不会自行切换方向。

    我建议观看此视频、了解器件运行的快速版本: