This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G99-Q1:强下冲/过冲和振铃

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186495/sn74lvc1g99-q1-strong-under-overshoots-and-ringing

器件型号:SN74LVC1G99-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G99

我们发现、由于缺少电气端接(串联电阻)、时钟信号上会出现强下冲/过冲和振铃。
我找不到、但我想知道是否有一个 SN74LVC1G99QDCURQ1的替代器件、该器件具有一个内部电阻器来避免这些问题? 还是其他解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miroslav、

    不、没有任何添加了阻尼电阻器的"小尺寸逻辑"(8个或更少引脚)逻辑器件。 这些通常仅添加到缓冲器和线路驱动器中、以实现与传输线路的阻抗匹配。

    如果传输线不长(>12cm)、则更有可能只有欠阻尼系统、或者我们通常所说的轻负载。 添加一个负载电容器(33pF 至47pF)或添加一个串联电阻器(或两者)可以改善信号。

    由于接地回路的回路较大、使用标准示波器探头进行测试时也会出现振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AUP1G99的输出要弱得多、但未通过汽车认证。