This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:SN74HC244 5V 至3.3V 电平位移

Guru**** 1212580 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244, SN74LXC8T245, SN74HC244, SN54HC244, SN74AHC244, SN74AHC541, SN74LV541A, SN74LV244A, SN74LVC245A, SN74LVC244A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184948/sn74hc244-sn74hc244-5v-to-3-3v-level-shift

器件型号:SN74HC244
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT244SN74LXC8T245SN54HC244SN74AHC244SN74AHC541SN74LV541ASN74LV244ASN74LVC245ASN74LVC244A

大家好、

我 对电平转换器应用有2个问题。

我的客户使用 SN74AHCT244进行3.3V 至5V 电平转换。 现在、它们需要5V 至3.3V 的电压、并且在当前项目中仍需要单电源(在其他项目中、它们还使用 具有双电源的 SN74LXC8T245)。

但是 、SN74AHCT244建议 VCC 为4.5V 至5.5V、这意味着由于 VCC 范围的限制、它不能用于5V 至3.3V 的电压范围。

然后、我看一下 SN74HC244、它的 VCC 允许2V 至6V 的电压。 那么 、SN74HC244能否通过 VCC@3.3V 用于5V 至3.3V 电平转换?

此外、SN74HC244仅支持85度 Ta (尽管  SN54HC244 支持125度 Ta、它是军事部分)。 您是否有其他建议 支持 固定方向(5V 至3.3V)、单电源、125度 Ta (首选8、4位、但1、2位也可以)。 谢谢。   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC (或 HCS)器件没有可过压输入。

    您可以使用任何 AHC 或 LV-A 缓冲器、即 SN74AHC244/SN74LV244A 或 SN74AHC541/SN74LV541A、其引脚排列更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最喜欢的5V 至3.3V 转换是 SN74LVC244A 或 SN74LVC245A。 任一器件均支持5V 输入和3.3V 电源。 SN74LVC245A 通常更容易针对总线进行布局。

    245引脚(可配置为 A 至 B 或 B 至 A 方向):

    244引脚(所有信号始终为 A 至 Y):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的建议! 我还有一个技术问题、可以更好地离线进行内部讨论。 让我给您发送一封电子邮件。 谢谢。