This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:输出保持其先前的状态

Guru**** 2507495 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186421/sn74lvch16t245-output-holds-its-previous-state

器件型号:SN74LVCH16T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16T245

大家好、

一位客户在其项目中测试了 SN74LVCH16T245、发现当移除到电平转换器的逻辑输入时、电平转换器输出保持之前的状态。

我想知道这是否是电平转换器 IC 的功能。 如果是、那么我们是否可以通过任何方式禁用线保持功能?

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是总线保持特性。

    如果您不希望这样做、请改用 SN74LVC16T245 (不带 H)。 请注意、禁止使用浮动输入、因此您需要在输入端使用上拉或下拉电阻器。