This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45-Q1:EC 表中的热规格

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182255/sn74lvc2t45-q1-thermal-spec-in-ec-table

器件型号:SN74LVC2T45-Q1

您好-请注意以下2个数据表修订版本中的热差异。  该器件的热特性是否发生了变化或这是否为拼写错误?

谢谢- Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    请帮助查看 SN74LVC2T45:数据表修订版 I 的热性能信息 、以澄清类似的问题、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael -感谢您的帮助、但我想验证我对这种情况的理解。  上面提供的链接到另一篇文章与 SN74LVC2T245有关、而不是与 SN74LVC2T245-Q1有关。  您是否表示两个器件的 BOM 已更改且两个器件都有 PCN?   

    谢谢- Joey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    是的、这适用、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、  

    根据我们的电子邮件,虽然所指的 PCN 是热性能,但请注意,数据表的电气特性温度范围将更新,建议使用数据表自然通风工作温度下的温度,谢谢。

    此致、

    Michael。