This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:SN74LVC2G17-Q1的最大频率和占空比

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1185949/sn74lvc2g17-q1-the-maximum-frequency-and-duty-cycle-of-sn74lvc2g17-q1

器件型号:SN74LVC2G17-Q1

您好、先生、

  当 VCC=3.3V 时、我是否可以询问 SN74LVC2G17-Q1的峰值输出电流?  SN74LVC2G17-Q1可以接受的输入信号的最大频率及其占空比是多少?

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    [引用 userid="368240" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1185949/sn74lvc2g17-q1-the-maximum-frequency-and-duty-cycle-of-sn74lvc2g17-q1当  VCC=3.3V 时、我是否可以询问 SN74LVC2G17-Q1的峰值输出电流?

    我不确定"峰值输出电流"是什么意思。 我们基本上只能讨论三种类型的最大输出电流:

    (1)最大直流输出电流

    (2)最大总直流输出电流

    (3)最大瞬态输出电流

    对于(1)或(2)、实际电流大小将取决于施加的负载、即1欧姆电阻器与100k 欧姆电阻器的结果将非常不同。 建议的最大值位于"建议运行条件"表中:

    如果您想知道为什么3V 的额定电流不止一个、请参阅电气特性表、了解与每 种情况相关的输出电压。

    绝对最大额定值可在绝对最大额定值表中找到:

    对于(3)、电流在容性负载下会短暂地达到极高的尖峰、通常在50mA 至100mA 的范围内。 只要电容负载处于数据表建议值范围内、这就不是问题。 小电容充电所需的能量极少、因此大电流是安全的。 对于该器件、可在数据表的参数测量信息部分中找到建议的最大电容、如下所示:

     最好避免超过推荐值、因为我们无法保证在电容值较大的情况下可靠运行。 如果您的系统必须具有更大的电容、那么我建议在输出端添加一个镇流器电阻器、以防止电流超过最大输出电流额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    [引用 userid="368240" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1185949/sn74lvc2g17-q1-the-maximum-frequency-and-duty-cycle-of-sn74lvc2g17-q1 "] SN74LVC2G17-Q1可以接受的输入信号的最大频率及其占空比是多少?

    此器件没有额定最大输入频率或占空比。 这两种情况都比此缓冲器更多地依赖于您的系统。

    通过适当的系统设计、该器件可支持100MHz 以上的频率。

    此常见问题解答直接解决了此问题: [常见问题解答]逻辑门或缓冲器的最大数据速率(或工作频率)是多少? 

    我建议查看此主题的其他信息: SN74LVC2T45:频率计算 

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。