您好、先生、
当 VCC=3.3V 时、我是否可以询问 SN74LVC2G17-Q1的峰值输出电流? SN74LVC2G17-Q1可以接受的输入信号的最大频率及其占空比是多少?
此致、
Wenting
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
当 VCC=3.3V 时、我是否可以询问 SN74LVC2G17-Q1的峰值输出电流? SN74LVC2G17-Q1可以接受的输入信号的最大频率及其占空比是多少?
此致、
Wenting
您好、Wenting、
[引用 userid="368240" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1185949/sn74lvc2g17-q1-the-maximum-frequency-and-duty-cycle-of-sn74lvc2g17-q1当 VCC=3.3V 时、我是否可以询问 SN74LVC2G17-Q1的峰值输出电流?我不确定"峰值输出电流"是什么意思。 我们基本上只能讨论三种类型的最大输出电流:
(1)最大直流输出电流
(2)最大总直流输出电流
(3)最大瞬态输出电流
对于(1)或(2)、实际电流大小将取决于施加的负载、即1欧姆电阻器与100k 欧姆电阻器的结果将非常不同。 建议的最大值位于"建议运行条件"表中:

如果您想知道为什么3V 的额定电流不止一个、请参阅电气特性表、了解与每 种情况相关的输出电压。
绝对最大额定值可在绝对最大额定值表中找到:

对于(3)、电流在容性负载下会短暂地达到极高的尖峰、通常在50mA 至100mA 的范围内。 只要电容负载处于数据表建议值范围内、这就不是问题。 小电容充电所需的能量极少、因此大电流是安全的。 对于该器件、可在数据表的参数测量信息部分中找到建议的最大电容、如下所示:

最好避免超过推荐值、因为我们无法保证在电容值较大的情况下可靠运行。 如果您的系统必须具有更大的电容、那么我建议在输出端添加一个镇流器电阻器、以防止电流超过最大输出电流额定值。
您好、Wenting、
[引用 userid="368240" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1185949/sn74lvc2g17-q1-the-maximum-frequency-and-duty-cycle-of-sn74lvc2g17-q1 "] SN74LVC2G17-Q1可以接受的输入信号的最大频率及其占空比是多少?此器件没有额定最大输入频率或占空比。 这两种情况都比此缓冲器更多地依赖于您的系统。
通过适当的系统设计、该器件可支持100MHz 以上的频率。
此常见问题解答直接解决了此问题: [常见问题解答]逻辑门或缓冲器的最大数据速率(或工作频率)是多少?
我建议查看此主题的其他信息: SN74LVC2T45:频率计算
请告诉我是否可以提供进一步的帮助。