This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:最大输入电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186691/sn74lvc2g17-q1-vin-max

器件型号:SN74LVC2G17-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HCS244-Q1

用于双缓冲器部件号 SN74LVC2G17QDCKRQ1、即使 VCC 为3.3V、也可以施加5.5V 的输入电压 Vin、对吧? 或者、Vin_max 是否仅为3.3V (与 VCC 相同)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="187576" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186691/sn74lvc2g17-q1-vin-max ]dual Buffer 器件型号 SN74LVC2G17QDCKRQ1、输入电压 Vin 为5.5V、即使 VCC 为3.3V、也可以施加5.5V、对吧?[/引述]

    是的、没错。

    [引用 userid="187576" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186691/sn74lvc2g17-q1-vin-max "]或者 Vin_max 是否为3.3V (与 VCC 相同)[/quot]

    如果是、我们的数据表会将 VCC 指示为最大值。 您可以看到 SN74HCS244-Q1的示例。  SN74HCS244-Q1建议运行条件