This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2GU04:用于3.3V 双通道晶体振荡器的逆变器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2GU04, SN74LVC2G14, SN74LVC1GX04, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186221/sn74lvc2gu04-inverter-for-3-3v-2ch-crystal-oscillator

器件型号:SN74LVC2GU04
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G14SN74LVC1GX04SN74LVC2G34

大家好、

您能帮我挑选合适的晶体振荡器逆变器吗?

输入电压为3.3V。 振荡频率为20-40MHz。

每个负载电容为~10pF。

需要两个输出通道。

 

从下面的应用手册中、我发现 建议 将非缓冲和施密特触发反向器组合用于晶体振荡器应用。

https://www.ti.com/lit/an/scea099/scea099.pdf

 

那么、SN74LVC2GU04 + SN74LVC2G14是否是最佳选择?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些功能组合在 SN74LVC1GX04中。

    使用两个晶体时、请使用两个器件。 如果您需要来自同一时钟的两个输出、那么单个 LVC 输出应该足够强、但如果您确实需要两个单独的输出、请使用 SN74LVC2G34等缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    非常感谢您的建议!

    顺便说一下、我想知道应用手册为什么不将 SN74LVC1GX04列为 推荐的逆变器。

    我建议您更新针对振荡器的 E2E 逻辑常见问题解答、以及 SCEA099。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    [引用 userid="360827" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186221/sn74lvc2gu04-inverter-for-3-3v-2ch-crystal-oscillator/4468589 #4468589"]我建议您更新振荡器和 SCEA099的 E2E 逻辑常见问题解答。

    感谢您的建议。

    您能告诉我您参考的常见问题解答吗? 或者、您是说我们应该创建一个来回答这种类型的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    有关常见问题解答、请查看以下链接。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913666/faq-h-use-cases-and-part-recommendations

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Itoh-San。