This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102:SPI 电平转换器器件建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXU0102, TXB0104, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187301/txu0102-spi-level-shifter-part-recommendation

器件型号:TXU0102
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774TXB0104TXU0304TXU0104TXU0204

大家好、团队、

我正在寻找一个 SPI 电平转换器 IC、该转换器 IC 将3.0V 转换为1.8V。 它需要能够在小型封装中处理可能高达12MHz 的 SPI 速度。  
您是否能够帮助我找出最符合这些要求的方面?

乍一看、采用 X2SON 封装的 TXU0102似乎是一个很好的选择、但如果我错过了什么、请告诉我。 我还看到了用于方向控制的 SN74AXC4T774和用于自动方向的 TXB0104。 我不知道具体的应用程序(仅收到上面的模板)、因此我很可能会按他的方式从每个子系列发送三个选项。 如果我错过了一些东西、请告诉我!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    请注意、对于 非自动双向的应用、我不建议使用自动双向器件。

    对于定向 SPI 应用、建议使用 TXU (4通道为 TXU0304 / TXU0204 / TXU0104) 。 方向控制型 AXC 系列也能很好地工作、谢谢。

    此致、

    Michael。