This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0101:需要 IBIS 模型

Guru**** 2813365 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0202, TXU0102, TXU0204, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187253/txu0101-need-ibis-model

器件型号:TXU0101
主题中讨论的其他器件:TXU0104TXU0202TXU0102TXU0204TXU0304

我找不到该器件的 IBIS 模型? 此器件是否有 IBIS 模型? 它与 TXU0104是否相同? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0102、TXU0202、TXU0104、TXU0204和 TXU0304具有 IBIS 模型。 所有 TXU I/O 的运行方式相似。