This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV08A:リフローピーク温度時の加熱時間について μ A

Guru**** 2506045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186889/sn74lv08a

器件型号:SN74LV08A

データシートを確認したところリフローピーク温度が260℃と記載されていますがその際の加熱時間(限度値)を教えてください。

翻译成英文

回流峰值温度下的加热时间

检查数据表时、回流焊峰值温度为260°C 此时的加热时间(限制值)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回流焊曲线符合 IPC/JEDEC -020标准(SO、高于255°C 30s);请参阅 MSL 等级和回流焊曲线应用报告中的第4节和第5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。

    メッセージをありがとうございます。μ A

    很抱歉,但是这个论坛上的大多数人都不能说日语。 如果可以、请使用英文发布。

    申し訳ありませんが、このフォーラムのほとんどの人は日本語を話すことができません。可能であれば、英語で投稿してください。μ A

    非常感谢。

    ありがとうございました。μ A