This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G07:I2S 缓冲器

Guru**** 2769605 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP3G07, SN74AUP3G34, SN74AUP3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187187/sn74aup3g07-i2s-buffer

器件型号:SN74AUP3G07
主题中讨论的其他器件: SN74AUP3G34SN74AUP3G17

您好、专家、  

客户需要一个 I2S 缓冲器来支持音频串行数据接口总线输出(SDOUT、BCLK、FSYNC)、并且 BCLK 需要支持25MHz、您是否有针对此问题的推荐解决方案?  还是 SN74AUP3G07足以供使用?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '07器件具有开漏输出。 请改用 SN74AUP3G17或 SN74AUP3G34。

    LVC 器件具有比 AUP 更高的驱动强度、但我不知道负载是多少。