This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS08-Q1:确认标记

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187079/sn74hcs08-q1-confirmation-marking

器件型号:SN74HCS08-Q1

在同一版本上有两种标记方法、一种是9CAKGJK、另一种是9CAKG1K、1和 J 分别表示什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是日期/跟踪/批次代码、由于 TI 希望对它们保密、因此它们未发布在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我们买了一整块。 为什么有两个生产代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卷带有2500个器件、但生产批次不一定是这种情况的全部倍数。 卷带可能包含来自不同批次甚至制造基地的器件。