This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0101:与 LXC 对应器件相比、VCC 断开时的行为

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184253/txu0101-behavior-when-the-vcc-disconnected-compared-with-the-lxc-counterparts

器件型号:TXU0101

您好!

我发现 LXC 器件显示:

如果任一 VCC 电源< 100mV 或已断开、则所有 I/O 都会下拉、然后变为高阻抗

但 TXU 指出:
如果任何一个 VCC 输入 < ​100mV 或已断开连接、则所有输出均禁用并处于高阻抗状态。

因此、TXU 器件的 VCC 关闭时没有"下拉"行为、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 输出是浮动的、如果存在任何电容、它可能会保持在旧电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、LXC 器件中的下拉电阻设计用于对引脚上的任何电容器放电?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有当器件被禁用时、才会使用 LXC 转换器的动态下拉电阻、但在器件断电时不会工作。 (它们的设计容限高达30pF。)