This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A-Q1:该器件是否能够满足 SPI 协议的4Mbps 要求?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC126A-Q1, SN74LVC125A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186007/sn74lvc126a-q1-could-this-device-meet-4mbps-for-spi-protocol

器件型号:SN74LVC126A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125A-Q1

大家好、

  以下是我的客户提出的请求、如下所示。 我想推荐 SN74LVC126A-Q1。

  请确认以下问题:

  1.您是否根据请求和价格提供了更好的建议?

  2.  SN74LVC126A-Q1带宽是否大于或等于4Mbps?

   SN74LVC126A-Q1和 SN74LVC125A-Q1之间有何差异?

   

输入通道数[数量 输入通道数] 4.
输出通道数[数量 输出通道数] 4.
三态输出[三态输出] 是的
使能控制[启用控制] 是,高电平有效
输入电平标准[输入电压电平] CMOS
输出电平标准[输出电压电平] CMOS
最小供电电压[VDD (最小值)] 1.65V
最大供电电压[VDD (最大值)] 3.75伏
其他特性[其他特性] 对于 SPI 通信、带宽大于4Mbps
最低工作温度[Ta (最小值)] ℃μ A
最高工作温度[Ta (最大值)] ℃μ A
制造等级[产品等级] 自动

您的  

非  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的最大电源电压为3.6V (绝对最大额定值为6.5V)。对于标称3.3V 电源、这通常不是问题。

    此 LVC 器件是唯一一款四通道汽车缓冲器。

    2.即使在1.8V 电压下、LVC 也支持高达80MHz 的频率。

    唯一的区别是使能输入的极性。 这些要求要求要求126。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

       感谢您的回复。 我向客户推荐了126个。 但他们想知道、当输入电压超出建议电压但处于绝对最大电压范围内时、126会发生什么情况。 请确认此问题吗?

    您的

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    我们仅在建议的工作条件下测试可靠性:

    只要电源电压介于1.65V 和3.6V 之间、并且输入电压介于0V 和5.5V 之间、器件就会具有所列的可靠性。 超出此工作范围、TI 不作任何保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

       感谢您的清晰回复。

    您的