This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:LSF0204DRUTR 是否支持 I3C

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39416, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188076/lsf0204d-lsf0204drutr-does-it-support-i3c

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件:TCA39416LSF0204

大家好、团队成员

`d 不知道 LSF0204DRUTR 是否支持 I3C?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许吧。

    LSF 具有漏极开路输出、需要上拉电阻器。

    上拉电阻器的大小必须针对所需的信号频率进行正确调整。 所需的上拉电流也取决于系统的电容、因此无法准确预测。

    所有连接的器件必须能够驱动流经上拉电阻器的电流。 因此、如果您有输出较弱的器件(通常是低压器件)、则可能无法使用较高的频率。

    I3C 的使用频率高达12.5MHz。 LSF0204应可用于大多数(但不是所有)情况。 (对于低压 I3C 系统、有 TCA39416。)