This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:数据表中未提供热性能信息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH125, SN74CB3T3245, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750641/sn74lvth125-thermal-information-not-in-datasheets

器件型号:SN74LVTH125
主题中讨论的其他器件: SN74CB3T3245、 SN74LV4T125

 大家好、

您能帮我找到这些逻辑器件的以下信息吗? 我们在数据集中找不到它们。

结至环境热阻

结至外壳(顶部)热阻

结至电路板热阻

最高结温

最低结温

XES P/N

TI 器件型号

说明

RƟJA [°C/W]

RƟJC [°C/W]

RƟJB [°C/W]

TJ、最大值[°C]

TJ、最小值[°C]

40000086

SN74LVTH125RGYR

IC、四路总线缓冲器、SN74LVTH125、QFN-14、IND

 

 

 

 

 

40000057

SN74LVTH125PWR

IC、四路总线缓冲器、SN74LVTH125、TSSOP-14、IND

113

 

 

 

 

40003245

SN74CB3T3245DGVR

IC、8位 FET 总线开关、SN74CB3T3245、TVSOP-20

92

 

 

150

 

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    以下是 SN74CB3T3245DGVR 和 SN74LVTH125PWR 的热性能。 我正在提交获取热性能的请求

    SN74LVTH125RGYR、在两周内即可满足您的需求。

    SN74CB3T3245DGVR:

     

    SN74LVTH125PWR:  

    请注意、数据表中列出的最高结温:TJ = Tstg。 下面是一个常见问题解答、其中讨论了这一点:

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karan、

    感谢您提供信息。 对于我的客户来说、在两周内可能会遇到困难、因为他们必须尽快开始为产品安装外壳。 想知道你们是否有一个适用于 SN74LVTH125RGYR 的相同 P2P 器件、他们可以改用具有更多数据表指导的器件? 他们只是切换的速度可能比您搜索/收集数据的速度更快。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    通常、热请求会在一周内完成、但我仍然估计可能需要两周时间。

    目前、我可以为您提供 SN74LV4T125RGY 的热性能。 SN74LVTH125RGY 的热性能与这些值没有太大差异、因为它们都采用相同的封装。 因此、通过这种方法、您可以粗略估算这些值。

    关于为您提供引脚对引脚兼容器件、我需要详细了解您的应用、电压、频率以及您可能需要的任何其他关键功能。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有直接更换而不需要提供更多详细信息、那么让我们忘记另一个部件。 这一指导确实很有帮助、我认为这就足够了、尽管我们希望在有结果时看到结果。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    对于直接替换、最接近的是采用 RGY 封装的 SN74LV4T125、该封装与类似的工作电压范围引脚对引脚兼容。 然而、这个器件不包含总线保持特性。 这是我为您提供的热性能的器件。
    一旦 SN74LVTH125的热性能出现、我就会将其发布在这里。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我有 SN74LVTH125RGYR 的热性能。

    谢谢!

    卡兰