This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4059:分频器的奇怪输出

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/751422/cd74hc4059-strange-output-of-frequency-divider

器件型号:CD74HC4059

您好!

我有这个分频器电路(见下面)、它接受正弦波输入、并使用跳线将频率除以不同的值。 信号在每个器件中看起来干净且一致、直到它通过 HC4059;之后、信号非常不一致。 我尝试了几个不同的东西、似乎找不到解决方法。 我唯一能想到的可能是小占空比导致了误差? 请帮助!

我已附加一个包含图像和说明的小型.docx 文件。  

e2e.ti.com/.../Signal-Conditioning-Issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gage、
    HC4059应在几纳秒内响应时钟脉冲、因此我认为占空比不是问题。

    您能否在运行期间获得 HC4059电源引脚的示波器截图? (最好也显示输入信号)。 我想知道是否有足够的去耦、所有电感都在该电路板周围运行。

    看一下您的试验电路板设置、有很多事情要做! 我的下一步是仔细检查并开始清理东西--我不是说你的板是乱的或者任何东西... 它上面有很多导线、看起来很棒。 我刚刚从经验中知道、试验电路板的连接可能会受到影响、当有如此多的连接运行时、很容易在接线中出错。 我无法在图像中看到100%的连接、因此我不知道我在为您进行验证方面有多大帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys、

    输入只是一个恒定的5V 电压。尽管我确实注意到了一些奇怪的情况;如果您查看.docx 文件中的第4个图像、比较器的基准电压会以有规律的方式突降电压。 在该图中、电压设置为0.3V、随着 RPM 的增加、压降会变得越来越大。  

    有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传感器输入是直接进入比较器、还是先进行缓冲?

    我看到信号上升然后下降(如果我正确地回忆起)、如果信号超出电源轨、则可能会导致接地或电源漂移。