This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G57:SN74LVC1G57名称问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/751301/sn74lvc1g57-sn74lvc1g57-name-question

器件型号:SN74LVC1G57

各位专家,您好:        

我对 SN74LVC1G57名称规则有疑问。

我是否可以知道什么是57?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    请参阅以下培训视频:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦:
    我无法从本视频中准确了解
    您能告诉我57的含义吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    它是器件的函数编号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦:
    感谢您的回答,您能帮助您回答有关设备的更多详细信息吗?
    57/10/11/38~之间有何不同



    SN74LVC1G57DCKR/SN74LVC1G10DCKR/SN74LVC1G11DCKR/SN74LVC1G38DCKR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    如果您打开数据表、标题将提供每个器件执行的功能。 请参阅下面的示例:

    38表示器件是一个具有漏极开路输出的2输入与非门。