This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输出脉冲持续时间(tw)上的最大电阻和电容

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750760/sn74lvc1g123-maximum-resistance-and-capacitance-on-output-pulse-duration-tw

器件型号:SN74LVC1G123

尊敬的专家:

我的客户正在使用 SN74LVC123并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

MΩ 使脉冲 μF 为1s、Rext = 1k Ω 且 Cext = 1k Ω。

)、有些东西无法正常工作(1/500 μ s。

(1)电阻(1MΩ)是否存在问题?
如果有问题、请告诉我原因和最大值(Ω)。

(2)电容值是否存在问题?
如果有问题、您能否告诉我原因和最大值(μF)?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    当您说事情不能正常工作时、您的意思是什么?
    脉冲宽度是否与1s 大不相同?
    电阻器和电容器是否准确?
    您是否正在进行温度摆幅或应力测试?

    数据表没有提到使用如此大的电阻器和电容器值的问题、因此我不认为它们是问题。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    感谢你的答复。

    客户告知 CLR 为 L 到 H 时、脉冲没有输出。

    首先,我认为1穆罕默德可能太大了,我向你们咨询。

    你提到这不是问题、我认为另一个原因。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    在进一步考虑之后、我意识到您是正确的、我认为您的1M Ω 电阻值实际上太大。 电阻值可能会导致 Vcc 产生压降、该压降太大、无法进行切换。 如您提到的无脉冲输出。 发生这种情况的原因是、考虑到电阻器压降较大、电容器无法以足够快的速度充电至足够高的电压。 如果您减小电阻器值并增大电容、则会改进您的设计。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢你的答复。

    我知道电阻值过大 是原因之一。

    我将与 客户分享这些信息。

    如果他还有其他问题、 我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一