This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:上拉电阻器选择

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750003/lsf0102-pull-up-resistor-selection

器件型号:LSF0102

大家好、

客户需要3.3V 至5V 的电压转换。 他们希望知道如何选择 LSF0102的上拉电阻器。 它们为 EN 引脚使用200k 上拉电阻器、发现 B 侧的高电压电平仅约为4.3V。 如何改善 B 侧输出电压? 我们可以使用低值电阻器吗?

在数据表中、LSF0102可用于漏极开路和推挽应用、因此我想知道、如果不添加上拉电阻器、输出电压是多少?

LS0102的内部结构是什么。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    我们有涵盖 LSF 系列的培训视频。 他们应回答您提出的问题、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,迪伦。

    我没有看到有关 EN 引脚上拉电阻器选择的信息。 您可以提出一些想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    数据表指出:

    本视频旨在帮助您了解所需200k 电阻器背后的原因、并让您了解内部结构。 它们还有助于说明器件本身在升压和降压转换期间的运行情况。 我认为器件运行仍然存在一些困惑、但如果您能够共享原理图、我可以提供更好的帮助。 这样、我就可以看到他们是如何在系统中实现器件的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    我们是否有显示逻辑电压电平的完整数据表。 例如、高逻辑电平范围和低逻辑电平范围? 我没有看到有关它的任何信息?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您能帮助提供完整的数据表吗? 我们需要有关输入电压范围的详细信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    网络上提供了完整的数据表。 LSF 器件没有 VIH/VIL 电平、因为它是一个无源开关–它没有输入缓冲器。