This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:电平转换器驱动强度

Guru**** 2975680 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, 2N7001T, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750951/txb0104-level-translator-drive-strength

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245、 2N7001T、 SN74AVC4T774

TXB0104ZXUR 正在驱动其中一个处理器器件。 电平转换器的 IOH 和 IOL 为20uA、而处理器的输入电流为50uA。 电平转换器是否能够驱动处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    事实证明、使用自动双向转换器驱动50uA 处理器将非常困难。 如本应用手册中所述、由于 TXB 器件内部具有4K 缓冲器、因此无法驱动大于20uA 的电流。
    cdn-shop.adafruit.com/.../txb0108appnote.pdf

    请分享原理图或应用、以便我能够提出器件建议或帮助查找解决方案。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到所附的方框图。 您能不能建议适用于1.8V 至3.3V 的电平转换器。  

    e2e.ti.com/.../Block_5F00_diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veena、

    我相信您可以将 SN74AVC4T245用于四个方向的 SPI 转换位中的三个位、而对于第四个位、您可以使用2N7001T。 请注意、您提供的电压的 SN74AVC4T245最大转换速度为380Mbps。

    如果您可以对其进行布线、也可以使用4个2N7001T 器件来实现这一点。 这将是一种更紧凑的解决方案、因为器件非常小。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、
    感谢您的回答。 我们有2位或4位器件、而不是使用 single-bit 2N7001T?

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    我们提供了通常用于 SPI 通信的 SN74AVC4T774。 它支持高达380Mbps 的转换速度。

    谢谢!
    卡兰