This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS38:绝对最大额定值:输入电压(最小值)

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/744735/sn74ls38-absolute-maximum-rating-input-voltage-min

器件型号:SN74LS38

大家好、员工

绝对最大额定值输入电压(最小值)

请告诉我 SN74LS38NS 输入电压的下限绝对最大额定值。

APGE2的数据表(SDLS105)"绝对最大额定值"
输入电压:7V (最大值)已声明、但最小值未声明。

我提出这个问题的原因是、我想估计下冲的下限。

由于二极管连接到内部电路"原理图"的 A 和 B 输入端子、我们假设"GND-0.5V"是输入电压的最小值。
我的意见是否有任何问题?

(我认为时间是实际值的10ns)

最好的平地机
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    我还认为您是正确的。 您可以转到 GND -。 5伏才能开始看到削波。 我没有二极管的任何特性数据可以准确地告诉您。 我将查看我是否可以了解更多信息。
    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    在数据表中、有一个输入钳位电流规格、该规格也表示最小输入电压:

    可保持在-1.5V @ 12mA、不会损坏。  下冲不太可能导致正常运行中出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Emrys San

    感谢您提供其他信息。

    此器件的最大额定值-输入电压为-1.5V (最小值)、7V (最大值)
    最大额定值-输入电流为-12mA (最大值)
    您认为这是个问题吗?
    此致
    自助餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cafain、
    您要问什么?

    您刚才向我重复了部件的规格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Emrys San

    我明白了。
    谢谢!
    自助餐厅