This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4028B:器件选择帮助

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC42, CD4028B, CD74HC190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/751487/cd4028b-part-selection-help

器件型号:CD4028B
主题中讨论的其他部件:CD74HC42、 CD74HC190

您好!

您是否有解码器/驱动器 CD4028B 的高速版本?  与 CD74HC42类似、但具有正逻辑。  我将把它连接到 CD74HC190。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、
    我们只有网站上提供的东西--听起来你从我们的 Harris 收购中找到了一些相当模糊的部分。 您能告诉我您想要实现什么目标吗?

    如果您在达拉斯、我们可以面对面交流并进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、无论如何感谢。 我不在达拉斯、但我决定只使用负逻辑并坚持使用 CD74HC42。