This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:慢速输入斜率下的 SN74LVC1G14

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/751450/sn74lvc1g14-sn74lvc1g14-at-slow-input-slopes

器件型号:SN74LVC1G14

您好!  

当我在缓慢上升的斜率下运行器件时、我会看到更高的电源电流。  

您能给我一些图表和计算值来估算在输入电压缓慢上升的情况下运行器件时的功耗吗?  

我想估算 ICC 电流。 当我测量它时、我看到大约14mA。


谢谢!
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mat、

    我可以通过电子邮件向您发送字符数据、该电子邮件显示带有输入扫描的 ICC。