This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC00A-EP:将温度范围扩展至-60C?

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/751036/sn74lvc00a-ep-extended-temp-to--60c

器件型号:SN74LVC00A-EP

团队、

 

我的客户有以下问题:   

 

对于以下器件型号(SN74LVC00AMPWREP、SN74LVC74AMPWREP 和 CLVC2G17MDCKREP)、我了解在器件数据表中指定的工作温度范围之外无法保证运行。  我需要知道以下几点:1) 在-60摄氏度下运行时输出是否会锁存为高电平或低电平;2)在-60摄氏度下运行时、部件可能会损坏。

在-60摄氏度下运行时、有哪些故障模式?

 

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、
    我认为、根据运行情况或在-60时冷启动的情况、输出很可能会锁存或卡在高电平或低电平驱动。 我也不会预计器件会发生损坏或应力、但是、这种环境条件既不是为设计的、也不是为特征描述的。
    ABS 最大存储条件在-65c 列出、因此从非电气角度来看、这是可以的、不会损坏封装。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水