This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:LSF0204DRUTR 器件是否支持使用8K 上拉电阻器以20MHz 频率运行的 SPI 信号?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/751356/lsf0204d-will-lsf0204drutr-part-support-spi-signal-operating-at-20mhz-frequency-with-8k-pull-up-resistor

器件型号:LSF0204D

大家好、 我们在设计中使用 LSF0204DRUTR 电平转换器。 在数据表中,3.3V 的建议上拉值为1K。 但使用1K 上拉电阻器时、灌电流发生故障。 那么、我们想知道 LSF0204DRUTR 器件是否支持使用8K 上拉电阻器以20MHz 频率运行的 SPI 信号? 已附加电路方框图以供参考。

e2e.ti.com/.../5153.Block_5F00_Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandhini、

    请参阅下面的培训视频、其中介绍了 LSF 器件的升频转换。 它还介绍了如何调整电阻器的大小以平衡功耗和数据速率: