This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC153:在交换选择引脚期间了解输出状态

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/751395/sn74hc153-to-know-the-output-status-during-select-pin-swapped

器件型号:SN74HC153

您好、专家、

用户希望知道如果同时进行数据选择(引脚 A 从高电平到低电平以及引脚 B 从低电平到高电平)、输出的样子。

输出是否可以平稳切换到预期的水平 ?

 瞬态状态期间无骤降和尖峰?

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    输出应"平滑"切换。 但是、瞬态过冲和下冲也取决于用户布局和负载。 因此、这实际上没有明确的答案。

    他们可以获取样片并使用我们 的逻辑 EVM 进行评估。 他们将能够实现预期的负载、并查看它是否提供所需的信号完整性。