This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07DCKR 下冲规格

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750963/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07dckr-undershoot-spec

器件型号:SN74LVC1G07

您好!  

数据表中显示的 SN74LVC1G07DCKR 下冲为-0.5V、如果下冲电压低于-0.5V、有任何风险?  

我们在客户设计中观察到-0.8V/5ns、这是否应该正常?  

谢谢、

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    只要观察到所有其他额定值和电流额定值、低于-0.5V 应该没有问题。 详情请参阅上表和脚注。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    当观察到输入和输出电流时、负电压超出规格、但电流将被钳制为-50mA。 因此、负电压不是问题。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    正如我提到过的、如果输入和输出电流遵循该表中的规定、则负电压不是问题。 SN74LVC1G07不会钳制电流。 您必须使用输入到 SN74LVC1G07的任何器件对其进行钳位。

    谢谢!
    卡兰