This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH162244-SP:抗辐射?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750242/sn54lvth162244-sp-radiation-hardness

器件型号:SN54LVTH162244-SP

此器件或您的任何航天级16位3.3V 逻辑缓冲器是否满足任何辐射硬度水平?  如果是、我可以向辐射报告中指出。

非常感谢、

将 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将、
    我对迟迟不作出答复表示歉意。 遗憾的是、我们在该器件上没有辐射数据。
    TI 航天产品指南中提供了我们所有航天器件及其容差的最新和最佳数据、位于 :www.ti.com/.../space.html

    这篇文章对逻辑器件辐射一般性能进行了更多的解释。
    e2e.ti.com/.../2565373

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水