This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G241:最大工作温度差异

Guru**** 2818945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/751061/sn74lvc2g241-max-op-temp-discrepancy

器件型号:SN74LVC2G241

您好!

已通知我建议运行条件部分下的最高工作温度与订购部分之间存在差异。

第一个状态为85C、第二个125C。

哪两项是正确的?

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    可能是封装已扩展至125C、但数据表中提到的所有规格仅在高达85C 的温度下适用。

    125C 需要不同的规格、这只能在下一次数据表更新中实现。

    使用85C 作为最大工作温度、因为数据表仅保证其规格达到该温度。 您是否需要在高达125C 的温度下运行该器件?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新到我的最后一个回复、

    此器件额定值为_is _ 125C。 找到了本应在2013年数据表中实现的经批准的温度扩展。

    谢谢!
    卡兰